结果:找到"虚拟示波器 ,触发灵敏度功能",相关内容1000条
- LOTO虚拟示波器实测
- 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
- 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
- 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器,搭建测试系统整机 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-07 11:00:00
- 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
- 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器,测试系统 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-02 16:50:00
- LOTO虚拟示波器关于触发灵敏度功能
- 触发电平只是一根参考电压,而实际的波形在边沿处是存在抖动的,如下图所示,是一个正常的上升沿触发的实测截图其中蓝色的T线就是触发电平的参考电压,图中波形的干扰很小,但是信号边沿我们放大再放大,可以在下图看到,还是存在锯齿状,当噪声很大时抖动会更剧烈。如果使用非常灵敏的触发功能,这些在触发电平附近的毛刺和噪声干扰都可能会引起触发。表现出来的现象就是波形不停抖动晃动,甚至上升沿变下降沿,下降沿变上升沿触发。如下图所示,就是上升沿触发偶尔会触发到下降沿的波形,就是因为在触发电平附近有上图的毛刺,选择的是灵敏度高的设置,那么就会在触发电平处把某个上升的毛刺认为是满足触发条件,从而将一个下降沿触发了。如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 虚拟示波器 ,触发灵敏度功能 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-09-14 10:29:00
- 加速度传感器(MPA1064A)实测---LOTO虚拟示波器
- 客户提供了一个加速度传感器,型号是MPA1064A,我们帮助客户测试下是否能测到传感器的输出,验证下测试方案。传感器很小巧,带了一根很长的线,由于我们手边没有合适的接口,把传感器的输入接头去掉了,直接拆成线束,按定义重新接线了。上图这个黑色的小模块就是加速度传感器。我们根据手册定义,红色接5V,黑色接地,剩下白色和黑色两根线是差分输出,我们接示波器探头。我们利用LOTO示波器的扩展接口提供电源的特性,直接把线接在了一个DE-15接口上,直接可以插在LOTO示波器的OSCA02系列型号的扩展口上,这样传感器就得到供电了,大家也可以自己接其他的5V电源。上位机软件我们选择大一点的时间档位,这里用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 加速度传感器(MPA1064A),LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:47:00
- 基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)
- 基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)对于从事电路板开发的硬件工程师来说,信号源是经常使用也非常熟悉的。我们用它来作为电路板的输入,测试电路板是否能按预期正常处理这些信号。最简单的例子就是放大器电路,我们会给它输入一个正弦波,然后用示波器观察输入输出波形,正弦波是否被放大,是否有失真,等等,这样才能知道我们做的放大电路板是否成功。使用最广泛的信号源是周期性的常规波形,比如正弦波,三角波,方波。我们相对容易得到这些信号,有很多产品和相关资料,我们这里就不赘述了。工程经验多的工程师一定会有感触,有时候项目中或者测试电路的时候,需要一些奇怪的信号波形,不是周期性,甚至是不规...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 任意波形发生器,信号发生器,示波器,虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-24 15:28:00
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波,虚拟示波器,LOTO示波器, 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
- Loto实践干货(8)loto示波器在LED台灯调光问题维修中的应用案例
- 一位客户最近觉得觉得他的LED台灯好闪,于是拆了看看,里面的控制板是这样的:干掉双色调光功能,只调亮度的话闪烁的状况能好转很多,双色各50%的时候闪烁最严重。所以使用loto(乐拓)虚拟示波器的两个通道,分别检测两色灯各自的占空比信号。满亮度,2个色温的灯占空比72:27的时候:1个灯~100%,另一个"不亮"的时候:PWM波形很稳定,很正常,但是频率太低了,只有188HZ,如下图所示:所以推断PWM频率太低导致滤波效果不好应该是闪烁的主因。有三种方案可以解决这个闪烁的问题,一个是提高PWM的频率,第二个是增加PWM的RC滤波让调光电压更稳定,第三个是舍弃PWM调光直接使用DC调光。第三种动...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 虚拟示波器,LED台灯调光问题 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-25 16:01:00
- LOTO示波器软件功能||触发演示
- 本文主要介绍loto示波器触发的功能那我们大部分的型号的产品是硬件触发的,只有482系列它是软件触发的。硬件触发的好处是它通过硬件的芯片来保障。突发信号不是周期的,是突发的、偶然的信号,基本上有百分之百的捕获率而软件触发它是靠程序,在传到计算机的所有数据里去寻找符合条件的触发,它的捕获率达不到百分之百。只有在中速和低速的时间档位上,它的触发效果才是可以的。当采样了一个信号,比如一个周期信号,在屏幕上显示,你会看到波形很稳定地显示,不会乱晃,相当于默认开启了相位锁定的功能。它的原理就有点类似于自动触发,这个跟传统示波器上的那个自动触发类似,它的前提是信号必须是一个周期信号在菜单栏中高级选项里有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 触发演示 软件功能 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-07 10:47:00
返回